This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:Led 引脚

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546438/dp83848i-led-pin

器件型号:DP83848I


工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

问题 1

4.8 Strap 配置选项中的“默认值“是否意味着没有外部下拉电阻器? 此外、如果我要使用模式 2、是否应该添加下拉电阻器?

LED 配置:此 Strap 配置选项决定了 LED 引脚的工作模式。 默认为模式 1。

问题 2

在表 6-2 中、显示“On for Good Linke“等 当“打开“时、LED_LINK 和 LED_SPEED 引脚是低电平还是高电平?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD。

    4.8 Strap 配置选项中的“默认值“是否意味着没有外部下拉电阻器?

    如果需要默认选项、则无需外部上拉或下拉电阻器。

    此外、如果我要使用模式 2、是否应该添加下拉电阻器?

    请参阅下表。 对于模式 2、它由 LED_CNFG 位 1 和 LED_CNFG 位 0 或 CRS(引脚 40)进行配置。 默认情况下、CRS 具有内部上拉电阻、因此对于模式 2、您需要具有 2.2k 下拉电阻才能将 CRS 更改为低电平条件。  

    在表 6-2 中、显示“On for Good Linke“等 当“打开“时、LED_LINK 和 LED_SPEED 引脚是低电平还是高电平?

    由于这些 LED 引脚也用作 strap 配置选项、因此 LED 的极性取决于引脚是被上拉还是下拉。

    具体而言、当 LED 输出用于直接驱动 LED 时、每个输出驱动器的活动状态取决于相应输入在上电/复位时所采样的逻辑电平。 例如、如果给定的输入被电阻拉至低电平、则相应的输出将配置为高电平有效驱动器。 相反、如果给定的输入被电阻拉高、则相应的输出将配置为低电平有效驱动器。

    谢谢

    David