This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT33:当接收收发器未上电时、差分收发器上电

Guru**** 3023660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDT33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546230/sn65lvdt33-differential-transceiver-being-powered-up-while-the-receiving-transceiver-is-not-powered-up

器件型号:SN65LVDT33
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS31、

工具/软件:

我有一个差分收 发器 (SN65LVDS31) 正在上电、而接收收发器 (SN65LVDT33) 未上电。  

主要问题是导致闩锁情况并可能损坏接收收发器。  

- 是否有对这种风险的评估?

- 这是否被认为是一个安全的做法,或者我们应该尝试以某种方式减轻这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使 VCC  为零、绝对最大额定值也允许这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    如果您在未上电时施加输入信号、SN65LVDT33 不会损坏。 看看 Clemens 所说的内容、您可以在绝对最大值和建议运行条件表中看到这一点、其中最大电压是静态值。 例如、如果在未上电时施加信号时器件有可能损坏、则 A 或 B 电压范围将为–1V 至 Vcc、而不是–1V 至 6V。  

    此致、

    马特