This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3403-Q1:与 5V CAN 配对

Guru**** 3024010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546561/tcan3403-q1-pair-with-5v-can

器件型号:TCAN3403-Q1
主题:TCAN1043 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

TCAN340x-Q1 CAN 总线是否可以连接到 TCAN1043 等 5V CAN 总线? 1.9V 似乎 CANL 不符合 TCAN1043 CAHL 要求。

此致、

张晓伟