This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0002:请告知每个引脚是否有 ESD 电路??

Guru**** 3023660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546472/lsf0002-please-advise-is-there-esd-circuit-for-each-pin

器件型号:LSF0002


工具/软件:

您好的团队、

我的客户问、我们的每个引脚中是否有额外的 ESD 电路。

我告诉客户我们的器件具有 ESD 保护 (HBM 和 CDM)。 但他们在我们的数据表中没有看到 ESD 电路。

他们认为我们没有额外的 ESD 电路。

因此、我需要 BU 的帮助才能推荐这个问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第 5.2 节中指定的 ESD 等级是有保证的。 有(等效于)齐纳二极管;否则、该器件将无法承受 ESD 测试。