This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:DP83TC814RRHARQ1

Guru**** 2589620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545978/dp83tc814r-q1-dp83tc814rrharq1

器件型号:DP83TC814R-Q1


工具/软件:

您好:

我负责 STM32 微控制器的以太网通信。 我正在使用的器件  DP83TC814RRHARQ1 PHY 满量程电压。 我想与之通信  DP83TC814RRHARQ1 来自 STM32 控制器。 我无法找到此 PHY 的驱动程序。 您能提供此 PHY 的驱动程序/链接吗? 我应该如何与此 PHY 建立通信? 您能帮我解决这个问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下应用手册、其中提供了访问驱动程序的链接:

    https://www.ti.com/lit/pdf/snla450

    产品页面上还提供了用于配置和基本调试的应用手册和配套资料:

    https://www.ti.com/lit/pdf/spradj8

    如果您有具体的查询或问题,请告诉我们。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    感谢您的即时响应。 这解决了我的问题。 我现在正在解决此问题。 如果有任何需要、我会再回来的。

    此致、
    Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它专为 Linux 驱动程序而设计。 我是否可以将此(RTOS 驱动程序)与 STM32 一起使用?。 dp83tc812.h 中有另一个标头 port.h 我无法在应用手册中提供的 GitHub 链接中找到 port.h。 能否提供 port.h