This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP102:用于带 3.6 Gpbs 的 DS25CP102?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537449/ds25cp102-used-of-ds25cp102-with-3-6-gpbs

部件号:DS25CP102


工具/软件:

DS25CP102 作为 3.125Gbps 交叉点开关给出、但在元件数据表的典型性能特性部分、我们可以找到高达 4Gbps 的数据速率图(请参阅图 14、16、17 和 18)、而且性能未显著下降(具有或不具有 PE/EQ)。  DS25CP102 是否适用于数据速率为 3.6Gbps 的应用 ? 在这种特定情况下,您会建议或不使用 PE/EQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puig:

      我建议使用 PE/EQ 来获得更好的抖动性能。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 您是否确认 DS25CP102 适用于数据速率为 3.6Gbps 的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Pulg:

      我们以前从未测试过此设备 、因为我们从其他组继承了此设备。

      如果您有更多时间、最好使用真实信号进行测试、因为我们需要订购 EVM 进行测试。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢