This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:支持光纤的 DP83867E 1000 BASE-X

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546015/dp83867e-dp83867e-1000-base-x-over-fiber-support

器件型号:DP83867E
主题: DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划 在我们的设计中使用 DP83867E。我们 的应用需要 1000 Base-X 接口 (Fibre 1000Base-LX、Sx)、以太网 PHY DP83867E 数据表中没有有关 1000 Base-X 支持 的详细规范。我们需要知道 DP83867E 是否 支持 1000 Base-X 接口 (Fibre 1000Base-LX、Sx)。

PHY 是否支持基于 SR 的光收发器?  请澄清一下!

此致、
祝福 Selvakumar,
硬件设计工程师、
Data Patterns(印度)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DP83867 不支持 1000BASE-X 对于这种工作模式、我们建议使用 DP83869。

    此致、  

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cacho:

    感谢您的答复

    此致、
    祝福塞尔瓦库马尔