This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:这种情况的输入电压摆幅是多少?

Guru**** 3023660 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545433/ds90lv048a-what-is-the-input-voltage-swing-for-this

器件型号:DS90LV048A
主题:TLV3511 中讨论的其他器件

工具/软件:

我有一个+/–200mV 的 20MHz 输入信号、需要将其放大到单端 1.2V 或 3.3V 电源轨。 虽然数据表中提到了 350mV 的典型输入电压、但我不确定是指 350mV 的差分摆幅还是 700mV 的差分摆幅?
如果这不适合我的用例、您可以帮助推荐另一款可以支持我的用例的产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的差分输入阈值为−100mV 和 0mV、因此这有效。

    您还可以使用 TLV3511 等快速比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    克莱门斯是对的。  一旦差分电压增加到超过 0mV、单端输出将被驱动为高电平。 一旦差分电压降至–100mV 以上、单端输出将被驱动为低电平。  

    还要记住另外两件事:

    1.)  确保使用 100 Ω 电阻端接输入、并且信号源具有足够的电流在该电阻器上产生适当的差分电压。 这将尽可能减少任何信号反射。

    2.) 确保输入信号共模电压足够低、直到两个输入引脚都不超过 3V(相对于接地)(单端)。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、我正在研究 TL3511、希望将其用于实验室的用例。 但是、当我选择 EVM (TLV3601EVM) 时、无法选择订购 TLV3511 组装的 EVM。 您能帮助指导我如何操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,

    SOT-23 5 引脚并不难焊接、尤其是在从引脚 2 开始时。 此处提供了一个空白的通用板: https://www.ti.com/tool/OPAMPEVM-SOT23