This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:差分输入电容的计算

Guru**** 3023790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546232/tcan1044-q1-the-calculation-of-the-differential-input-capacitance

器件型号:TCAN1044-Q1


工具/软件:

尊敬的支持团队:

为了模拟 100 个 CAN 总线节点的负载、我需要计算等效的输入差分电容。  

数据表中有两种电容。 一个是将 20pF 接地的输入电容、另一个是 10pF 差分电容。  

 根据上面的计算、  

对于接地端 20pF 的输入电容最终会作为 CAN 总线上的差分电容。  C1 =(20*20)/(20+20)= 10pF。

我是否必须将 C1 添加到数据表中的差分输入电容 10pF?  总差分输入电容= 10pF + 10pF = 20pF。 或者仅使用差分输入电容 10pF?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IronChef:

    如果只对两个线对地盖建模、则可以使用 10 pF。

    但是、还有 10 pF 差分。 因此、谢谢、每个节点的真差分负载应为 20 pF。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、您解决了我的问题。