This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:用于 DSN 文件的 HD3SS6126

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, HD3SS6126EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545124/hd3ss6126-hd3ss6126-for-dsn-files

器件型号:HD3SS6126


工具/软件:

尊敬的 AE:

    您能帮 我们提供 HD3SS6126 DSN 文件吗?谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    您是否要求提供此器件内部结构的实际设计文件?(您能向我详细解释一下您所需的内容吗?) TI 通常不会向外部客户发送确切的设计文件

    我可以与内部团队讨论、看看这款器件上有哪些内容。

    此外、您是否对该器件的工作原理有疑问?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        感谢您的答复。
        我们仍在早期开发阶段、只想检查是否有任何设计文件可用。
        如果是、请将其发送电子邮件给我。 谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    感谢您的回复、我只是想澄清一下您的请求、以帮助我与他讨论此请求的内部设计团队简化这一流程。

    您是在寻找 HD3SS6126EVM 设计文件 、还是在寻找 HD3SS6126 设计文件

    由于这属于 TI 内部知识产权、我们的团队不会发送实际器件的实际设计文件。

    是要查找   HD3SS6126EVM 文件吗?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        以及的设计文件 HD3SS6126EVM 仅供参考就足够了。 我们只需要 DSN 文件作为参考。 谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HD3SS6126EVM.zip

    您好 Bruce  

    这里是 EVM 文件、如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Kameron