This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:故障阈值

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546775/onet1151l-fault-thresholds

器件型号:ONET1151L


工具/软件:

您好、

如果我们启用 FLTEN、我们始终出现故障。 我们正在对偏置和光电二极管使用数字监控器、因此寄存器 10 为 0x3。 我不知道故障阈值寄存器的标度、这些是 8 位寄存 器、而偏置的寄存器 4-5 为 10 位、光电二极管监控器也是 10 位。  

如何按预期使用故障监测器。

谢谢、

Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    我们正在研究这个问题、并将在今天跟进。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    我无法找到将故障阈值与设定的偏置电流值相关联的公式。 最好根据需要设置偏置电流、然后通过测试/检查将阈值寄存器调整为高于此设置的偏置电流。

    如何按预期使用故障监视器。

     当故障条件出现(超过电压/电流阈值)时、故障监控器将设置 FLT 标志。 如果您总是遇到故障、可能是 DMONB (reg 11)/DMONP (reg 12) 的故障阈值设置得太低。 您能否尝试在这些阈值寄存器中使用更大的值来查看这是否会导致故障消失?

    此致、

    Shane