This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVP18:SN65LVP18 可以执行以下功能?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVP18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544981/sn65lvp18-sn65lvp18-can-do-below-function

器件型号:SN65LVP18


工具/软件:

您好先生

SN65LVP18 可以执行以下功能? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    ??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

      此产品的实际应用是什么? PCIe 还是 SATA?

     该器件旨在满足 1GHz 信号的抖动性能、该器件应适用于 40MHz 时钟。

    好极了

    Brian