This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:我们是否有适用于 DS90LV012A 的-Q1 器件?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A, DS90LT012AQ-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547164/ds90lv012a-do-we-have--q1-device-for-ds90lv012a

器件型号:DS90LV012A
Thread 中讨论的其他部分: DS90LT012AQ-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有适用于 DS90LV012A 的-Q1 器件?

如何 在没有 012-Q1 的情况下使用 DS90LV011-Q1?

BRS

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:  

    DS90LT012AQ-Q1 是 DS90LV012A 的出色汽车替代品。 它将与任何符合 TIA-644 标准的 LVDS 驱动器(包括 DS90LV011)配合使用。 主要区别在于  DS90LT012AQ-Q1 具有集成的端接电阻、因此要确保总线线路上没有焊接外部端接电阻。  

    此致、

    马特