This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044A:我是否可以知道在哪里下载 Sigcon 架构 GUI 的 TUSB1044 配置文件?

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546302/tusb1044a-may-i-know-where-to-download-tusb1044-profile-for-sigcon-architecture-gui

器件型号:TUSB1044A
Thread 中讨论的其他器件:TUSB1044

工具/软件:

基于 APN ( https://www.ti.com/lit/an/slla655/slla655.pdf)、它提到要下载 TUSB1044 Profile Updater 以供使用、但我不知道从哪里获得它。
请通过邮件告知或发送给我。
谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为、配置文件更新程序是指 TUSB1044 插件。 您是否能够让 GUI 与 TUSB1044plin 和 Sigcon Architect 软件配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我买了一个 1044A EVB。 我 提交了一个获取 GUI 的申请。  通过?需要多长时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我刚刚批准了此请求。 如果您有任何其他问题、请告诉我!