This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM36A:热插拔保护

Guru**** 3023410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625, TVS3300, TSD36

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546340/tsm36a-hot-plug-protection

部件号:TSM36A
主题中讨论的其他器件:TPSM33625、 TVS3300、 TSD36

工具/软件:

大家好!


我在热插拔 TPSM33625 输入时发现损坏。
输入电压为 24V。

我可以采取哪些有效的对策?
TVS 是否有效?

请给我一些建议。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    您是否希望利用  TPSM33625 的完整输入范围 (3V 至 36V)? 支持 36V 工作电压的 TVS 二极管无法足够快地钳位以保护 40V 绝对电压。  TPSM33625 的最大值。

    如果您预计输入电压不会超过 33V、TVS3300 能够防止浪涌事件并钳位在 40V 以下。 如果您计划输入 36V、最好的选择是 TSD36、但它可能无法完全保护下游降压转换器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    非常感谢您的回答。 它非常有帮助。

    我尚未查看详细信息、但我想防止在 36V、24V 和 12V 电压下进行热插拔。

    在 24V 或 12V 下、TVS3300 有效。
    在 36V 时、TSD36 可能有效。

    我对上述内容的理解是否正确?

    顺便说一下、是否有一个 TVS 可以防止 48V 电源线的热插拔?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    您的理解是正确的。 TVS3300 可在高达 33V 的热插拔下一直保护器件。 TSD36 可能有助于进行 36V 热插拔、但我无法保证这一点、因为钳位电压高于 40V。

    由于降压转换器的工作电压为 36V、而绝对电压为 36V、因此很难保护器件。 最大值为 40V、留下一个非常小的钳位窗口。

    Texas Instruments 目前没有能够支持 48V 热插拔的器件、但市场上应该有其他可以支持这种热插拔的器件。

    此致、

    Chris