This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:使用 TI Fusion 数字电源设计时的 TPS546D24S >Vout 最大问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540581/tps546d24s-tps546d24s-vout-max-issue-using-ti-fusion-digital-power-design

器件型号:TPS546D24S


工具/软件:

您好、

我使用的是 TPS546D24S  芯片、其输出电压可高达 5.5V(我将 Vout 最大值更改为 5V) 、但当我尝试更改 Vout 时、它会给我一个错误、表明最大值可高达 3V。

即使软件检测到正确的芯片器件型号、也是如此。

此外、如何使用 TI 融合数字电源发送 I2C 命令来纠正该问题?

为了测试 IC 的全部潜力、请帮助我做些什么。

提前感谢!

此致

Salman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    VOUT_MAX 命令设置单元输出电压的上限、并且无论任何其他命令或组合如何、都可以发出命令。 此命令的目的是防止用户意外地将输出电压设置为可能具有破坏性的水平。

    由于已将 VOUT_MAX 设置为 5V、因此您将无法将输出电压设置为高于 5V。 为了设置为 5.5Vout、您需要将其设置为大于 5.5V 的 VOUT_MAX、并且可高达 6V。  

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我完全明白、但问题是我不能高于 3V、这表明我不可能将值设为高于 3V

    限制由软件设置、我必须更改软件中的一些设置、因此它允许我将高于 3V 的值作为 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    需要将 VOUT_SCALE_LOOP 设置为较低的值 0.125。  

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在配置侧有效、但在实际中、IO 不能超过 3V、也不能低于 1V

    产生这些误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道使用 VSEL MSEL1 电阻器、我们选择 Vout 阈值、但我认为使用 I2C 时可以达到满量程 0.5V-5.5V、好像我只更改电阻器代码、然后可以围绕该 Vout 支架进行播放

    1V 至 3V

    0.5V 至 1V

    2-6V

     

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    该器件可通过引脚搭接在 0.5V 至 5.5V 输出范围内进行选择、或使用 PMBus VOUT_COMMAND 在 0.25V 至 5.5V 输出范围内进行选择。

    更改 VOUT_SCALE_LOOP 时、是否禁用了转换器? VOUT_SCALE_LOOP 仅允许在禁用转换时动态更新。 如果启用转换、将阻止对该寄存器的写入、因此如果您想动态进行更改、需要确保禁用转换器。

    此外、如果使用 EEPROM 而不是引脚检测、则需要在 PIN_DETECT_OVERRIDE 中指定此设置。 如果已将 VOUT_COMMAND/VOUT_SCALE_LOOP 设置为“上电或恢复时复位为引脚检测值“、则器件会在下电上电后复位为引脚检测值。 您需要将其更改为“Reset to NVM...“

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我不会禁用转换器

    此外、我想问这种引脚搭接是否仅用于了解我将使用哪个配置的电阻器、或者我实际选择选项并将其覆盖到 IC?

    因为在这里我可以选择所需的输出、但它无论如何都没有任何变化

    以下是我使用的分压电阻器的快照(原理图):

    ADRSEL 悬空(未安装电阻器)

    提前感谢

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    此外、我想询问此引脚搭接是否仅用于了解我将使用哪个配置的电阻器、或者我实际上选择选项并将其覆盖到 IC?

    “Pin Strapping “选项卡更多地提供了信息、以向客户提供要使用的电阻器值。 对于 MSEL1、您可以点击“Apply"按钮“按钮、这将更新其他选项卡上 GUI 中的 COMPENSATION_CONFIG 和 FREQUENCY_SWITCH 寄存器。

    根据原理图上的引脚配置电阻器、

    VSEL:

    • 电压范围:1.80 至 2.09V
    • VOUT 命令:1.800V
    • VOUT 缩放环路:0.25

    MSEL2:

    • OC 故障/OC 警告:OCF = 52A、OCW = 40A
    • TON_RISE:10ms
    • 独立式

    如果您有任何其他问题、请随时直接通过 t-ide@ti.com 联系我们。 如果需要、我们还可以设置呼叫。

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供之前的信息。 我已经熟悉您提到的参数、因为我是设计原理图的人员。

    我当前的问题是使用 PMBus 控制 VOUT。 在软件 (TI Fusion Digital Power Designer) 中、我将 VOUT 配置为高达 5V、但实际上、输出的变化不会超过 3V。我最初假设电阻分压器限制了 IC 的输出范围、但这似乎不是根本原因。 现在、物理引脚配置似乎发挥了比预期更大的作用。

    总结:我想仅使用 PMBus 软件命令将 TPS546D24S VOUT 配置在 0.5V 至 5.5V 之间 而无需更改任何硬件 (例如调整 VSEL、MSEL1 等的电阻器值)。 您能否指导我完成正确的步骤、或者确认是否可行?

    此致、

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    当然! 以下是将器件配置为 5Vout 的步骤:

    1.确保有输入电压为器件供电、但将 CONTROL 保持在低电平、防止在配置期间发生任何转换器活动。

    2.在 Fusion GUI 中,您需要更改以下设置: — VOUT_COMMAND - VOUT_MAX - VOUT_SCALE_LOOP

    3.进行这些更改后,点击“写入硬件“保存更改。

    4.将 CONTROL 设置为高电平以启用转换器。 您应该会看到输出电压高达 5V。

    5.(可选)如果无论 VSEL 上的引脚配置 (strap) 如何、您要将器件配置为始终上电至 5V、请将 PIN_DETECT_OVERRIDE 更改为 0x1B2E。 将其写入硬件、然后点击“Store Config to NVM“执行 STORE_USER_ALL。 这将确保器件复位为 NVM 值、而不是引脚检测值。

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我的 USB-TO-GPIO 不工作,我买了一个新的,它的工作感谢 Tomoya IDE