This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH983-Q1:端口 1 的输出显示不明显的黑色条纹

Guru**** 3023660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541147/ds90uh983-q1-the-output-of-port1-shows-indistinct-black-stripes

器件型号:DS90UH983-Q1


工具/软件:

ti983 输出的第二个屏幕有正常的黑色垂直条纹的概率,这只能通过仔细观察找到,另一个屏幕是好的,暂时没有图片,我会添加一张图片, ser-pattern 也显示黑色条纹,有任何方向的故障排除或注册可以分析,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果串行器图形生成过程也显示条纹、则这可能与编程的时序与显示时序不匹配有关。 请检查这些显示时序是否匹配。

    下一步、您还可以尝试使用解串器 PatGen。 983 中使用的是哪个解串器?  通过对解串器进行编程以输出测试图形、这会将其与串行器隔离、而视频仅取决于 DES 配置和与显示面板的下行连接。 如果您需要 这方面的支持、请告诉我。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    感谢您的答复。 有一些事情,我没有及时回复上周,解串器是 ti948,如何使用 patgen 与这个解串器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能否以图表形式分享您的拓扑以展示 UH983 如何连接到 948 和任何其他解串器? 这将有助于阐明您的配置。

    对于 948 解串器图形生成、您可以使用 Analog LaunchPad 软件、方法是连接到 948 并使用特定的显示设置对图形生成进行编程。

    您还能否检查 CRC 错误计数寄存器、并探测解串器上的 LOCK 引脚、以检查运行期间是否有任何失锁。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    图表格式如下:

    我已经尝试使用 Analog LaunchPad 软件来生成解串器的图形、但在现实中、我只看到正在生成的解串器图形。 您能帮助我生成包含以下时间的副本吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    有关对器件进行编程的文件和工具、请联系您当地的 TI FAE 以支持此申请。  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    我在本地验证我们的屏幕是否具有自动初始化功能。 断开屏幕电源然后重新供电后、与端口 1 对应的屏幕仍有黑色条纹、且与 prot0 对应的屏幕未遇到任何问题。 正常和异常图像如下所示。 此外、将 0x01 写入加法器的 0x01 寄存器时、屏幕上与 PROT1 对应的黑色垂直条会消失。 我认为问题在于加法器

    正常

    异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    黑色条纹是否消失并且问题已解决?  

    此外、当将 0x01 写入加法器的 0x01 寄存器时、屏幕上与 prod1 对应的黑色垂直条会消失。

    这适用于哪个器件和寄存器?  您能否告诉我们、您在这里指的加法器是什么?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    黑色条纹是否消失并且问题已解决?  

    “对不起,我以前没有很清楚地描述它。 这是一个黑色的竖线

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 让我重新表述一下。 ti983 的图案也有规律的黑色竖线。 通过将 0x1 写入 ti983 的 0x01 寄存器、983 图形中的黑色垂直条可能会消失。 接下来您是否有任何故障排除说明

    现在它是一种双屏幕显示方法。 目前、与端口 0 对应的屏幕未遇到任何问题、但与端口 1 对应的屏幕有时可能会遇到此问题

    board.WriteI2C (serAddr、0x2D、0x1)#选择 FPD TX 端口 0

    board.WriteI2C (serAddr、0x57、0x0)#Set FPD TX 端口 0 流源= VP0

    board.WriteI2C (serAddr、0x2D、0x12)#选择 FPD TX 端口 1

    board.WriteI2C (serAddr、0x57、0x0)#Set FPD TX 端口 1 流源= VP0

    board.WriteI2C (serAddr、0x5b、0x2b)#Enable FPD III FIFO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果您通过设置寄存器 0x1 = 0x1 对 948 解串器进行软复位、该问题是否也会消失? PDB 复位 DES 也会消失吗?

    另请查看 948 数据表“9.2 电源序列“以了解初始化序列。


    如果分辨率相同 (1920x720)、则在两个显示器之间切换端口 0 和端口 1 输出、问题是否显示在端口 1 或面板上?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    屏幕侧有自己的 MCU、可以打开电源并初始化 Ti948、当屏幕侧关闭电源然后再次打开电源时、会出现相同的异常现象。 因此,我认为问题在于 Ti983 方面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    如果分辨率相同 (1920x720)、则在两个显示器之间切换端口 0 和端口 1 输出、问题是否显示在端口 1 或面板上?

    -->问题发生在端口 1 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    因此、您有两个显示面板、每个面板 948 DES、我们将其称为 Display_0 和 Display_1。

    983 SER 端口 0 -> Display_0
    983 SER 端口 1 ->  Display_1

    1.由于端口 1 -> Display_1 显示了问题。 由于显示分辨率相同、如果您切换显示(如下所示)、它是否遵循端口或显示?

    983 SER 端口 0 -> Display_1
    983 SER 端口 1 -> Display_0

    2.如果您通过设置寄存器 0x1 - 0x1 软复位 SER、问题就会消失。 这是正确的吗? 您之前提到过这一点、但我只是想确认一下。


    3. 948 的 MODE_SEL 设置是什么? 您能否查看原理图或阅读 948 DES 寄存器 0x37。 这可能与 OLDI 双端口交换有关。

    4.当你尝试 983 模式生成,还有黑色的垂直线吗? 如果可能、请发送照片。


    我还向您发送了一个请求、请接受它、这样我就可以用我的电子邮件向您发送消息。 由于 983 个零件不是完全公开的,最好是 通过电子邮件继续对话 。

    此致、
    Ikram


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    1.由于端口 1 -> Display_1 显示了问题。 由于显示分辨率相同、如果您切换显示(如下所示)、它是否遵循端口或显示?

    他正在跟踪端口

    2.如果您通过设置寄存器 0x1 - 0x1 软复位 SER、问题就会消失。 这是正确的吗? 您之前提到过这一点、但我只是想确认一下。

    -->通过将 0x01 写入 ti983 的 0x01 寄存器、观察到 t983 模式中的黑色垂直条消失。 但是、当关闭图形时、由于 APB 寄存器的设置将被清除、因此没有显示

    3. 948 的 MODE_SEL 设置是什么? 您能否查看原理图或阅读 948 DES 寄存器 0x37。 这可能与 OLDI 双端口交换有关。

    --> ti948 中 0x37 寄存器的值为 0x8c

    4.当你尝试 983 模式生成,还有黑色的垂直线吗? 如果可能、请发送照片。

    --> 983 的图案也有黑色的垂直线。 我们会重新整理并复制它,然后再发送给您一张照片

    我还向您发送了一个请求、请接受它、这样我就可以用我的电子邮件向您发送消息。 由于 983 个零件不是完全公开的,最好是  通过电子邮件继续对话 。

    --> ydou@pvetec.com、您可以通过此电子邮件进行沟通、我们公司专门针对 FPD Link 部件制定了 NDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ian、我们可以通过电子邮件继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    我还没有收到来自我的终端的任何电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ian、我就这个问题与你联系。 感谢您的耐心。