This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:[SCALA3]请求 TCAN1145DMTRQ1 的演示代码

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545068/tcan1145-q1-scala3-request-for-demo-code-for-tcan1145dmtrq1

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

申请 TCAN1145DMTRQ1 在 j721s2 TDA4AL 中移植演示代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    请发送电子邮件至 e-schott@ti.com 、以便他共享演示代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的邮件没有关于演示代码的回复  

    如果有任何其他联系,我可以从或任何人发送到 hossam.nabil@valeo.com 的演示代码 将感激!  

    谢谢你

    Hossam Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    Sean 目前不在办公室、已经向您转发演示代码、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢我通过电子邮件收到演示代码的快速响应  

    此致、

    Hossam Nabil