This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125RT410:HEO 和 VEO - 0x27 和 0x28 寄存器中的值是什么意思

Guru**** 2589590 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125RT410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546106/ds125rt410-heo-and-veo---what-do-mean-values-in-0x27-and-0x28-registers

部件号:DS125RT410


工具/软件:

您好、

根据数据表:
“水平和垂直眼图张开度的测量速度非常快。 这种测量的速度决定的
用于确定适应品质因数。 在正常运行时、HEO 和 VEO 是自动进行的
定期进行测量、以确定 DS125RT410 是否仍处于锁定状态。 读取寄存器 0x27 和 0x28
将得出最近测量的 HEO 和 VEO 值。“

最近读值:HEO:34、VEO:117。 数据表中不存在以给定单位为数值的刻度。 在 UI 和 mV 值中、这意味着什么? 监控范围设置为+/–200mV。

寄存器 0x2C 中还有位 6:veo_scale(基于 EOM vrange 调整 VEO)。 默认值为 1。 这意味着什么? 如果监测范围设置为 400mV (+/–200mV)、则表示 117/255*400m=182mV?

如果 VEO_SCALE=0、寄存器 0x28 中的值是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryszard:

    它在 UI 和 mV 值中是什么意思? 监控范围设置为+/–200mV。

    我相信这个类似的问题将有助于理解这些值。 有一个链接视频介绍了 HEO/VEO 计算。

    [引用 userid=“313363" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546106/ds125rt410-heo-and-veo---what-do-mean-values-in-0x27-and-0x28-registers ]寄存器 0x2C 中还有位 6:veo_scale(基于 EOM vrange 调整 VEO 比例)。 默认值为 1。 这意味着什么? 如果监测范围设置为 400mV (+/–200mV)、则表示 117/255*400m=182mV?

    请阅读此 E2E 论坛上有关 veo_scale 类似问题的答案。

    此致、

    Shane