This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:占用空间尺寸

Guru**** 3023410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545598/tusb4041i-q1-footprint-dimension

器件型号:TUSB4041I-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

  谢谢、请帮助您检查 TUSB4041I-Q1 尺寸、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我希望收集这些信息。

    为什么需要这些测量值? 如果您需要样品阻焊层、可以在 DS 中的下方一页找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须在软件包装配体层中描述零部件的实际物理尺寸。

    这是我们的封装设计规则之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    测量结果如下:

    1) 0.4mm, 1.42mm

    2) 0.3mm、3.591mm