This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:TPD4S012 — 什么可能导致损坏?

Guru**** 2830175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547888/tpd4s012-tpd4s012---what-could-have-caused-damage

器件型号:TPD4S012
主题中讨论的其他部件: Strike

工具/软件:

您好、

我正在使用 TPD4S012 为 PCB 提供 ESD 保护。 在正常操作期间、发生了导致部件严重损坏的情况。 下面可能会看到损坏、并导致接地短路。 我正在尝试找出可能导致这种情况发生的原因。 我当前猜测是一个较大的 ESD 放电、但我想检查一下是否存在任何设计问题。

USB 设备是 Verdin iMX8 Plus SoM (https://developer.toradex.com/hardware/verdin-som-family/modules/verdin-imx8m-plus/)

PCB 上的 USB 连接器是 Fischer MR11WQ08 0019 AN2 E1AP-P3966 (https://rodantech.com/product/fischer-connectors-mr11wq08-0019-an2-e1ap/)

请参阅下面的实现。

谢谢您、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能为您定义什么是常规操作吗? 从损坏来看、它看起来不止是一个大的 ESD 冲击。 是否有潜在的反极性事件或您可以回忆的类似事件?

    此致、

    Chris