This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转 GPIO2:与 2006/22 版本相比的引脚 7 状态变化

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547621/usb-to-gpio2-pin-7-status-variation-compare-with-2006-22-version

器件型号:USB-TO-GPIO2


工具/软件:

尊敬的团队:

关于 USB-TO-GPIO2:

1.我注意到无论 2006 年还是 2022 年的版本,引脚 7 总是高电平(默认),你能再检查这个部件吗?

客户仅 将 PC 和 USB 适配器连接至 2006 版本、从适配器测量的接头针脚 7、并观察到低电平...

与文档提到的内容不匹配。  

2022 年

https://www.ti.com/lit/ug/sllu349/sllu349.pdf?ts = 1753185891954 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUSB-TO-GPIO2%253FkeyMatch%253DUSB-TO-GPIO2%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253Dhardware

2006.

https://www.ti.com/lit/ml/sllu093/sllu093.pdf

 2.在 2006 版原理图中没有上拉电路。 是否有必要将内部芯片配置为拉高该引脚(引脚 7)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    上拉电路为内部电路。 您可以通过 Fusion Digital Power Designer 配置控制线

    此致、
    Britton