This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102 是否支持串联应用?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546509/lsf0102-can-lsf0102-support-series-application

部件号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TCA9617A

工具/软件:

您好的团队、

LSF0102 是否能够支持 TCA9617A 等串联应用? 如果可以、如何进行连接? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    可以一次将 LSF0102 与两个器件串联。 但请注意、此器件本质上是无源器件、无法像 TCA9617A 那样缓冲您的信号。 由于每个 LSF0102 的 I/O 之间存在开关电阻、以及在第二个 LSF0102 的输出端使用了额外的外部上拉电阻、每个串联连接后的 VOL 电平也会增加:

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的答复!  

    客户电路如下图所示、芯片 1 用于将 3.3V 转换为 5V、芯片 2 用于将 5V 转换为 3.3V。 所有上拉电阻器均为 4.7k Ω。 我们发现、在芯片 1 的 A1 和 A2 处、3.3V 电源拉至 3.7V。 我想知道原因。 我想与您确认设计是否正确。 谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 Vref_A 引脚处的电压。

    (5V 总线段上似乎没有 I²C Ω 器件。 您是否需要 5V 电压来实现任何目的? 如果没有 5V 器件、则您可以移除 5V 上拉电阻器,为此,两个转换器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ladisch、

    VERFA 为 3.3V。 客户希望使用此电路来扩展 I2C、因此我想检查一下、对于 LSF0102、此系列应用是可以的。  

    我们发现、大约有 30mA 电流从芯片 1 的 A1 和 A2 流动。 您可以帮助检查原因吗?  

    谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rayna、

    一个可能的原因是使用了 LSF 输入和输出端使用的上拉电阻器。 当 A1/A2 被驱动为低电平时、LSF 的内部开关导通、所有电流必须灌入驱动器侧。 可以在这里看到: https://www.ti.com/video/series/understanding-the-lsf-family-of-bidirectional--multi-voltage-lev.html

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我可以说、不建议 在串联应用中使用 LSF0102 吗? 或者您有任何其他设计建议可以解决这个问题吗? 谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的瑞新:

    虽然 LSF0102 需要系统设计人员侧额外进行修整、但它可以用于串联应用。 我们的器件中仍然可以使用 30mA(建议运行条件低于 64mA)。 为了减少灌入驱动器侧的电流、您需要使用较弱的上拉电阻。

    如果应用是 I2C、客户可能会看到 I2C 缓冲器不会通过 passFET 架构执行转换。 这将减少灌入驱动器侧的总电流、因为 I/O 上的总线段将通过缓冲电路分离和重新驱动。  www.ti.com/.../scpa054.pdf

    此致、

    插孔