This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:RN EVO_CAN FD_VIO_1V8_TransReceiver

Guru**** 2591770 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547729/tcan1057a-q1-rn-evo_can-fd_vio_1v8_transreceiver

器件型号:TCAN1057A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN3404-Q1

工具/软件:

您好、
希望您做得好。
项目名称   : RN EVO
样本数据         : B1 样本
我们正在研究 RN EVO 项目(RN PCU 的更新版本)。
在 EN EVO 中、我们使用具有 CAN FD 1.8V IO 接口的 Qualcomm SIP。
您能推荐使用 VIO  电压为 1.8V 的汽车类 CAN-FD 收发器(如 TCAN1057AVDRBRQ1)吗?
注意: TCAN1057AVDRBRQ1 的 VIO 电压范围为 1.7V 至 5.5V、裕度电压约为 100mV。
此致
Tendulkar Selvam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tendulkar:

    您可能还会看到 TCAN1044AV-Q1 或我们较新的低电源器件、如 TCAN3404-Q1(请参阅 3.3V CAN 收发器概述)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    两个传输接收器*(TCAN1044AV-Q1 和 TCAN3404-Q1 ) 都支持 1.7V 至 3.6V 电压。

    但我们的 VIO 为 1.8V、我们的电压裕度非常小、约为 0.1V。

    您能推荐任何具有更高裕度 VIO 电压的 CAN FD 收发器吗? 例如 1.5V 至 3.6V。

    此致

    Tendulkar Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tendulkar:

    遗憾的是、似乎 1.7V 是我们目前可用的最低建议 VIO、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    我们现在可以关闭 TT。

    此致

    Tendulkar Selvam