This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:关于 IBIS 模型"DS160PR410 -design"。 但当我们将模型加载到 HyperLynx 仿真中时、'模型中只有两对 RX/TX。 请您就此提供帮助。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547997/ds160pr410-regarding-the-ibis-model-ds160pr410-design-but-when-we-load-the-model-into-hyperlynx-simulation-there-s-only-two-pair-of-rx-tx-in-the-model-could-you-please-help-on-that

器件型号:DS160PR410


工具/软件:

我从您那里得到了 IBIS 模型“DS160PR410 设计“。 但当我们将模型加载到 HyperLynx 仿真中时、模型中只有两对 RX/TX。 它应该具有一对 RX/TX。 请您就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DP160PR410 模型是 IBIS-AMI 模型、不能将其作为纯 IBIS 模型仿真运行。

    IBIS-AMI 模型也在 Keysight ADS 仿真器中进行了验证。 我建议 您从是德科技 www.keysight.com/.../apply-for-a-free-trial-1834446.html 申请一个免费试用许可证,并使用 ADS 开始您的仿真。 该模型包含一个 Test_Bench_ ADS.ADS 设置示例、我将用它作为仿真的起点。

    谢谢

    David