This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30-SN65HVD30- EP:是否有动态电容?

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547989/sn65hvd30-ep-is-there-a-dynamic-capacitance-available

器件型号:SN65HVD30-SN65HVD30 EP


工具/软件:

大家好、早上好、

我看到  SN65HVD30MDREP 的数据表具有可用的功率耗散 (Pd)、这很有帮助、但我想知道该器件是否还提供已知动态电容 (CPD)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此器件的唯一电容规格是总线上的驱动器和接收器差分电容。 驱动器差分输出电容的典型值为 16pF、接收器的典型值为 15pF。 除此之外、我们不指定任何其他电容。  

    此致、

    Ethan