This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD74:RS422 IC SN65HVD74DGK 的停产状态

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451, SN65HVD74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545351/sn65hvd74-obsolescence-status-of-rs422-ic-sn65hvd74dgk

部件号:SN65HVD74
主题中讨论的其他器件:THVD1451

工具/软件:

网站将状态显示为“活动“、但网站上没有过时信息。 此 IC 将是什么类/类别的废弃项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您在 E2E 上联系我们!

     SN65HVD74DGK 未计划淘汰。 理想情况下、我建议切换到 THVDxxx 线路中的一款现代收发器。 具体来说、THVD1451 可延长使用寿命(由于其最新版本)、改善成本结构、提供更高的 ESD 保护、等等。 请随意列出您的关键规格要求、我可以推荐一个解决方案。  

    如果您需要坚持使用 SN65HVD74、我推荐使用 SN65HVD74DGK R. “R"表示“表示器件以卷带形式封装。 为了节省成本、TI 改用管装、因此我推荐使用“R"版本“版本。

    放开我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ethan、 长期以来、我们一直使用 SN65HVD74DGK 进行设计、一定会采纳您的卷带建议。 您能否告诉我、未来 10 年是否有任何 EOL 计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我无法说出确切的 10 年时间、但目前我们没有此器件采用管装或卷带包装版本的 EOL 计划。 但是、从 TI 的发展趋势来看、“R"卷“卷带包装版本的使用寿命要长得多、我仍然建议您方便时切换到此版本。  

    此致、

    Ethan