This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:Eq/电缆

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547808/lmh0397-eq-cable

器件型号:LMH0397
主题 LMH1297EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

亲爱的

LMH0397 数据表显示 、当它在 EQ 模式下用作接收器时、在 2.97Gbps 时电缆长度可达 200m(带 Belden1694A 电缆)

参考  Belden1694A 数据表、1.5GHz 时的电缆衰减为 7.8dB/100ft (25.7dB/100m)

问题 1:

我们是否可以评估 LMH0397 EQ 模式在最大 51.4dB 的电缆衰减条件下工作?

在我们的项目中,希望使用 20m RG179 电缆(总衰减为 21dB)。它是否 可用?

问题 2:

如果启用了 SDI_OUT、在 EQ 模式下将第二个 75Ω 驱动器用作环通输出、对电缆长度有多大影响?  

谢谢

Hiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiram、

    我们能否评估 LMH0397 EQ 模式在最大 51.4dB 的电缆衰减条件下工作?

    是的、使用 Belden1694、我们已验证 EQ 足以补偿 200M (51.4dB)。 如果电缆为 21dB、LMH0397 应该起作用。

    如果启用了 SDI_OUT、在 EQ 模式下将第二个 75Ω 驱动器用作环通输出、对电缆长度有多大影响?  [/报价]

    我看不到 相关的测试数据、因此建议使用 EVM 或 IBIS 模型进行验证。 与此 E2E 类似、可使用 LMH1297EVM(或 IBIS 模型)来显示 LMH0397 高达 3Gbps 的性能。

    此致、

    Shane