This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E004:为 USB 应用选择 ESD 器件

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06, ESD122, ESD341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547147/tpd4e004-esd-device-selection-for-usb-application

器件型号:TPD4E004
主题中讨论的其他器件:ESD122ESD341、TPD1E05U06、 Strike

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在设计 EVM 原理图。

关于 USB ESD 保护、是否有任何针对 USB D+和 D-的 ESD 器件建议?

此致、

Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    对于 D+/D-线路、我们建议将 ESD122 用作 2 通道选项、将 ESD341 用作单通道选项。 这两种选项都能够支持线路的数据速度、并采用紧凑的封装来节省布板空间。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的答复。 我看到 ESD431 中有一个典型的应用图、该图使用了 ESD341 和 TOD1E05U06。 我想知道这两种器件之间有什么区别吗?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    TPD1E05U06 是一款 5.5V 器件、而 ESD341 是一款 3.6V 器件。  

    此图中看到 TPD1E05U06、因为 HDMI 的 CEC、实用程序、DDC 和热插拔线路以 5V 的电压运行。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    明白了!

    对于 ESD341 器件、 在我的 PCB 布局中、我将有两个从顶层到底层的 D+和 D-过孔。

     过孔是否需要尽可能靠近 ESD 器件的焊盘放置?  有什么关于布局的建议吗?

    谢谢、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    最佳实践是尝试将 ESD 器件尽可能靠近 USB 连接器放置、并尝试将其放置在过孔之前。 将 ESD 器件放置在电路板与冲击源相对的一侧可以降低保护的有效性。

    我们在此处提供了 ESD 保护布局指南、如需更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slva680a/slva680a.pdf?ts ESD=1753976093580&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    此致、

    Chris