This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:DIR 引脚不工作

Guru**** 3023560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545706/tusb321ai-dir-pin-not-working

器件型号:TUSB321AI


工具/软件:

您好!

我目前正在设计 TUSB321AI、USB 3.0 多路复用器和 USB C 主机端口。

但是、 TUSB321AI 绝不会更改 DIR 引脚的值来切换多路复用器。 我确认两个 CC 引脚的电压均符合预期。

如果交换插头极性、CC 引脚上的电压也会相应地交换。

如果我有误、可以有人查看我的原理图吗?

此致、

Marcele2e.ti.com/.../USB_5F00_C_5F00_Mux_5F00_H1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcel、

    是否使用 ID 引脚来控制 VBUS? 在此原理图上、我没有看到 ID 引脚可能连接到的任何位置。 否则、CC 协商过程可能不会成功、这会导致 DIR 引脚不变、端口仅在一个方向上工作。

    当 ID 引脚为低电平时、应使用 ID 引脚通过电源开关或 SoC 的 GPIO 控制 VBUS。 请确认此项使用正确。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们的设计基于 SoM 制造商提供的示例:

    在此示例中、也不使用 ID 引脚。  

    但是、如果移除 VBUS_DET 电阻器、TUSB321AI 会相应地切换 DIR 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcel、

    如果是 ID 引脚、那么如何为 VBUS 供电? 是在其他地方控制还是始终供应?

    DFP 应用不需要 VBUS_DET、因此移除它是可以接受的。

    DIR 引脚是否适用于两种电缆翻转方向? 我们 通常期望只有在 VBUS 未受控制时它才能在一侧工作。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS 通过由 USB 主机控制的 USB 电源开关供电。

    是、两个方向都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcel、

    如果两个方向都能正常工作、那么 TUSB321AI 似乎按预期工作。

    我仍然建议使用 ID 引脚来控制 VBUS、只是为了确保这不会成为线路上的问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、如果我想在不使用电缆的情况下将 USB C 端口用作板对板互连、我需要手动交换 TX 和 RX 线、因为交换通常在 USB C 电缆中完成?

    我想将 USB C 摄像头直接安装到电路板上、中间不需要任何电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcel、

    正确、主机的 TX 需要转到器件的 RX、器件的 TX 需要转到主机的 RX。 如果未使用 Type-C 电缆、则需要相应地手动布线这些通道。

    这种连接将如何? 摄像头板->主板/SOC 板-> Type-C 端口?

    谢谢、

    Ryan