This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1027-Q1:OBD 通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1029-Q1, TLIN1027-Q1, TLIN2027-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547658/tlin1027-q1-obd-communication

器件型号:TLIN1027-Q1
主题中讨论的其他器件: TLIN2027-Q1、TLIN1029-Q1

工具/软件:

我正在处理的应用程序需要使用以下协议从车辆读取 OBD‑II 数据:

  • K-Line (ISO 9141-2)
  • SAE J1850 PWM / SAE J1850 VPW

请您向我提供以下信息:

  1. 在售的收发器 IC
    • 适用于每种协议的推荐 TI 收发器芯片/IC 列表。
  2. 数据表和参考原理图
    • 每个建议的收发器的数据表和应用原理图。
  3. 产品长寿
    • 每个芯片的预期产品寿命。
    • 芯片‑会‑‑μ s 的长期生产、还是考虑到寿命结束 μ s?
  4. 定价信息
    • 收发器的价目表(适用于小批量和批量订单,如有)。

感谢您的支持。 我期待着你的指导。

此致、
乌萨马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osama:

    所选的器件 TLIN1027-Q1 支持 K-Line(也在数据表中提到)。 数据表也包含原理图。

    您可能还会看到 TLIN2027-Q1/TLIN1029-Q1。 到目前为止,还没有生命结束的计划。 请参阅 TI 对产品寿命的承诺

    对于其他协议、您将需要一个用于 J1850 的 MCU 以及一个基本的模拟接口、因为我们支持 LIN 和 CAN 收发器。

    关于价格、请联系您所在区域/当地的 TI 代表或联系营销团队 celia@ti.com、 谢谢。

    此致、

    Michael。