This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:通过 ASIL 认证

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546372/ds90ub960-q1-asil--qualification

部件号:DS90UB960-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 DS90UB960-Q1 解串器、并想确认是否是解串器 符合 ASIL-B 标准

此致

Saravnan.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravnan:

    感谢您的提问。 对于 DS90UB960、我们可以提供有助于进行 ISO26262 系统设计的文档。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    我们是否有适用于  DS90UB960 的安全手册和 FMEDA。

    此致

    Saravananan.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravanan:

    您能否就此事宜联系您当地的 TI 现场团队成员? 我们无法在此处的公共论坛中提供这些文档。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    当然、我已将邮件发送给当地的 TI Filed 成员。

    感谢您的支持。

    此致

    Saravananan.S.