This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:采样率配置

Guru**** 2855140 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536829/ads131m04evm-sample-rate-configuration

器件型号:ADS131M04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M04

工具/软件:

尊敬的团队:

我已将 ADS131M04 evem 电路板与 MCU 连接、并且我将频率为 8.192Mhz 的内部振荡器用于 ADS131 电路板(JP6 上的 Pin1-2 短接)。

我想 在功率模式下将 16ksps 的采样率保持为 HR、在 HR 功率模式下进行时钟配置、OSR 256、这通过读回时钟寄存器值(即 0xF06)来验证

但是、当我检查 DRDY 引脚从高电平转换到低电平时、我得到 125uS、几乎为 8ksps。 采样率配置还需要配置什么内容?

数据表中提到的输出数据速率也适用于 1 通道还是考虑所有 4 通道?

此致、

Shraddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shraddha:

    除了 OSR、您不需要更改其他任何内容。 我有 两个问题:

    1. 在您设置中、EVM 上的 ADC 通电后、不写入寄存器的默认数据速率是多少?
    2. 当您使用 MCU 与 EVM 上的 ADS131M04 ADC 连接时、您是否移除了套件中包含的 PHI 控制器卡? 您能说明一下 EVM 的连接吗?

    ADS131M04 是一款同步采样 ADC、因此  数据表中指定的输出数据速率是每个通道的数据速率(每通道数据速率)。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    1.默认数据速率为 4ksps (OSR 为 1024)、这在我的设置中是正确的(DRDY 脉冲之间的 250us 延迟)。 一旦我将 OSR 的时钟寄存器更改为 256、它就会更改为 8kSPS、我已在写入后读回寄存器、读取我设置的任何值。

    2.是的,我移除了 PHI 控制器卡,并提供了外部电源。

    此致、

    Shradga.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shraddha:

    您能否说明您与 EVM 的所有连接、包括电源和数字信号?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    请查找附录的文档、以获取相关内容

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/ADS131M04E.pdf

    此致、

    Shraddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shraddha:

    您是使用  EVM 上的 8.192Mhz 时钟、还是按照方框图中所示将时钟从 MCU 板发送到 EVM?  

    可以将 OSR 更改为其他值并进行检查吗?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我在 ADS EVM 上使用 8.192Mhz、但 SCLK 由 MCU 供电。 DIGITAL_CLK 引脚开路。

    此致、

    Shraddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shraddha:

    可以将 Digital_CLK 引脚保持开路状态、您的 MCU 不需要该引脚。

    我在您的连接上没有看到任何问题、它也应该可以正常工作、因为您可以读回您所说的正确的时钟寄存器数据。  

    您能否将 OSR Not 256 更改为其他值并进行检查?

    您是否可以在 EVM 上使用 4.096MHz 或 2.048MHz 时钟并对其进行仔细检查?

    您能否提供用于读取 时钟寄存器的时序 (/CS、SCLK、DIN 和 DOUT)?  

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    如数据表中所述、在 ISR 中读取所有通道数据并根据传输 4 通道的总字节数所需的时间增加 SCLK 频率后、解决了该问题。

    谢谢、

    Shraddha