This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212IRWBR 调整 USB2 眼图问题

Guru**** 3023410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539000/tusb212-tusb212irwbr-adjust-usb2-eye-diagram-issue

器件型号:TUSB212


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们使用的是我们设计中的 TI/TUSB212IRWBR。

我们符合 USB2 是图故障问题、并希望根据  TI/TUSB212IRWBR 调整 USB2 信号驱动强度。

1.我们进行了以下测试:

(1) 我们的原始原理图设计:DC_BOOST/ENA_HS 为高电平。 (最强的驾驶强度。)

(2) 我们移除 TI/TUSB212IRWBR 并再次对其进行测量。

项目 (1) 和项目 (2) 没有区别。  请参阅 随附的 pdf 文件。

 TI/TUSB212IRWBR 的 D1 和 D2。 哪一个是主机端? 哪一个适用于器件端?

我们检查了 TI/TUSB212IRWBR 的规范。 规范的第 1 页是针对主机的 D2 和针对器件的 D1。 规范的 10、12 页为 D1 表示主机、D2 表示器件。  它似乎不一致。

另请参阅随附的文件。

 TI/TUSB212IRWBR 似乎无法正常工作。

我们还附上了 pdf 文件的原理图设计。

您能帮助再次仔细检查我们的原理图设计吗?(实际上,我们已经向经过审查的 TI FAE 提供了完整文档。)

e2e.ti.com/.../TI_2D00_TUSB212IRWBR_5F00_20250711.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid=“403783" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539000/tusb212-tusb212irwbr-adjust-usb2-eye-diagram-issue

    (1) 我们的原始原理图设计:DC_BOOST/ENA_HS 为高电平。 (最强的驾驶强度。)

    (2) 我们移除 TI/TUSB212IRWBR 并再次对其进行测量。

    项目 (1) 和项目 (2) 没有区别。  请参阅 随附的 pdf 文件。

    [/报价]

    您是否可以监控 ENA_HS 和 CD 引脚? 这些应该能够帮助调试转接驱动器是否已启用。 我想目前转接驱动器未启用、这可能是由于测试的时序导致的。 TUSB212 必须通电并退出复位  解决方案 任何信号都通过 USB2 布线发送。 否则、转接驱动器将不会启用、这将导致信号不会被增强。

    对于 DC_BOOST/EQ 引脚、我们建议从较低的位置开始、例如对于 EQ、从 0/1 级开始、对于 DC_BOOST、从中间位置开始、因为在长度较短的系统中将这些设置过高会导致过度补偿。

    [引述 userid=“403783" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539000/tusb212-tusb212irwbr-adjust-usb2-eye-diagram-issue

     TI/TUSB212IRWBR 的 D1 和 D2。 哪一个是主机端? 哪一个适用于器件端?

    我们检查了 TI/TUSB212IRWBR 的规范。 规范的第 1 页是针对主机的 D2 和针对器件的 D1。 规范的 10、12 页为 D1 表示主机、D2 表示器件。  它似乎不一致。

    另请参阅随附的文件。

    [/报价]

    TUSB212 是双向的、没有主机或设备侧。 无论信号的方向如何、它都能够增强在其下方移动的信号。

    [引述 userid=“403783" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539000/tusb212-tusb212irwbr-adjust-usb2-eye-diagram-issue

     TI/TUSB212IRWBR 似乎无法正常工作。

    我们还附上了 pdf 文件的原理图设计。

    您能帮助再次仔细检查我们的原理图设计吗?(实际上,我们已经向经过审查的 TI FAE 提供了完整文档。)

    [/报价]

    我在原理图上唯一要说的是降低 EQ、确保过度补偿一开始就不是问题。 此外、只是为了确认、DP/DM 通道连接在转接驱动器下方、对吗?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marx、

    由于不活动、我会将此主题标记为已解决。 如果您有任何问题或需要更多帮助、请随时在此处回复。

    谢谢、

    Ryan