This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:UFP 和 Try.SRC

Guru**** 2854580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537783/tusb320lai-ufp-and-try-src

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:PCM2704C

工具/软件:

尊敬的团队。

我喜欢在下面构建系统;
1.使用 USB Type-C 连接到 iPad,还具有 Type-C 插座
2.为 iPad 提供 5V/3A 电源并充电。
3、它作为“USB 设备“与 PCM2704C 并播放音乐。

我不确定 TUSB320LAI 能否支持该接口。 我是指 iPad 上的数据角色“设备“和电源角色“来源“。

如果可以、您能告诉我吗? 或者、我们是否需要 USB-USB PD 数据/电源角色交换功能来建立这个系统? 如果是、请告诉我我们的解决方案。

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加我的评论。

    我想我的简单问题是如何构建这样的系统?
    https://www.belkin.com/p/3.5mm-audio-usb-c-charge-adapter/NPA004btBK.html

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    只是为了确认,你想要一个可以供电,但在连接到 iPad 时接收数据的设备? 如果是这种情况、是的、这需要角色交换功能、而我们的 CC 控制器无法提供该功能。 我认为这种类型的功能仅由 PD 控制器提供。 我建议您对 PD 控制器的这种类型的功能进行研究。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    由于不活动、我会将此主题标记为已解决。 如果您有任何问题或需要更多帮助、请随时在此处回复。

    谢谢、

    Ryan