This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:与 TUSB212 布局指南相关。

Guru**** 3023580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537790/tusb212-regarding-the-tusb212-layout-guidelines

器件型号:TUSB212


工具/软件:

尊敬的 AE:

     仅限 红色框器件的规格很有用:在器件下方布置 90Ω 布线。

     您能提供更多布局指南或相关信息吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    DP/DM 布线需要保持在 USB2 转接驱动器下方连接、因为 USB2 转接驱动器不会通过器件传输信号。 转接驱动器会监测 DP/DM 通道、并在信号通过其下方的 DP/DM 通道时看到成功的 HS 握手时、向信号注入电流。

    因此、建议将 DP/DM 通道保持在器件下方、确保器件上的 DP/DM 引脚与其各自的通道接触。

    谢谢、

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    由于不活动、我会将此主题标记为已解决。 如果您有任何问题或需要更多帮助、请随时在此处回复。

    谢谢、

    Ryan