This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:VDD 关闭时的行为

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537168/tusb321ai-behavior-when-vdd-is-off

器件型号:TUSB321AI


工具/软件:

我使用的是 TUSB321AI。
当该器件的 VDD 未通电(关断)时、CC1 和 CC2 是否会位于 Rd 侧? 还是高阻态?

换句话说、当电源关断时、它是从另一端看起来是 UFP 设备、还是会被识别为未连接?

通过查看“7.2 功能方框图“、CC1、CC2 和 Rd 路径上似乎有开关、并且在电源关闭时它们处于高阻态。

但是、“8.3 Initialization Set“说明如下、这是否意味着当电源关闭时 RDS 处于打开状态、而另一端将其视为 UFP?

「1.系统已关闭(器件没有 VDD)。 TUSB321AI 器件在内部配置为 UFP 模式
电阻器。」Ω

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 TUSB321AI 的 VDD 为低电平时、TUSB321AI 进入电池无电模式、使用 5.1K Ω 电阻将两个 CC 引脚拉低、并将 TUSB321AI 设置为 UFP:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动、我会将此主题标记为已解决。 如果您有任何问题或需要更多帮助、请随时在此处回复。

    谢谢、

    Ryan