This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:DIR 控制无法正常工作、USB3 无法正常工作

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533526/tusb321ai-dir-control-not-working-properly-usb3-not-working-properly

器件型号:TUSB321AI
Thread 中讨论的其他器件:TUSB322、TUSB542、 TUSB321

工具/软件:

您好:  

我们使用 TUSB321AIRWBR 和 TUSB542RWQR。  

TUSB 设置为 UFP 模式。  

 如  TUSB542 数据表中所述、CC1、CC2 进行了互换(有 TUSB322、但逻辑应该与 TUSB321 相同,对吧?)

一个 Type-C 侧:
CC1 => 5V
CC2 =>+- 1.8V
DIR => 1.8V =>正常

第二个 Type-C 侧:
CC1 => 0V
CC2 => 5V
DIR => 1.8V(应为 log。 0?)  


它在不同的 PC 端口和电缆上的工作方式也不同(我们尝试了很多电缆和 PC)  
在与 PC 进行 Type-C 到 Type-C 连接时、它甚至不会 wor、k、而在 USB-A 转 USB-C 连接(USB-A 是 PC 端)的情况下、USB3 在一侧工作、而 USB2 在另一侧工作(多路复用器未开关)。  

首先、我们认为 USB 连接器没有正确组装、但现在、我们可以确保一切都做得很好。  

是否有我们可能错过的内容?  

以下也是 CC 控制器和多路复用器的原理图

e2e.ti.com/.../4478.MUX.pdf

e2e.ti.com/.../cc-controller_5F00_edited.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才检查了、当将 Type-C 连接到 Type-C 时、该电路板不会收到+5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    I 刚刚检查过、当将 Type-C 连接到 Type-C 时、电路板不会收到+5V

    什么设备无法接收 5V 电压? VBUS 或 CC 引脚?  

    成功连接后、假设 CC 连接成功、CC 线路上的电压应处于上述指定范围之一范围内。  

    [引述 userid=“577887" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533526/tusb321ai-dir-control-not-working-properly-usb3-not-working-properly

    一个 Type-C 侧:
    CC1 => 5V
    CC2 =>+- 1.8V
    DIR => 1.8V =>正常

    第二个 Type-C 侧:
    CC1 => 0V
    CC2 => 5V
    DIR => 1.8V(应为 log。 0?)  

    [/报价]

    我认为只应有一个 CC 引脚上拉、而另一个引脚基本上为 0V。 除了 UFP 和 DFP 切换的 DRP 配置之外、不应该有两个 CC 引脚上都有电压的情况。

    对于 TUSB321 上的 DIR 引脚、我看不到该引脚上有任何上拉电阻、这是我们通常建议的配置:

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的答复。

    什么设备没有收到 5V 电压? VBUS 或 CC 引脚?  [/报价]

    当我们使用 Type-C 转 Type-C 连接时、该电路板不会接收 VBUS 电源。  
    当我们使用 Type-A 转 type-c 连接(我们是 type-c)时、功率很好。  

    成功连接后、假设 CC 连接成功、CC 线路上的电压应处于上述指定的范围之一范围内。  [/报价]

    我认为我们的 UFP_CC_HIGH 是因为它处于此范围内;但是、我目前只能使用万用表进行测量、它在 1V 至 1.8V 之间(在工作的 USB3 侧)。 我将在星期一上使用示波器对其进行测量。

    [引述 userid=“525145" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533526/tusb321ai-dir-control-not-working-properly-usb3-not-working-properly/5897329 #5897329“]我认为应该只有一个 CC 引脚上拉、而另一个引脚本质上为 0V。 除了 UFP 和 DFP 切换的 DRP 配置之外、两个 CC 引脚上应该都没有电压。

    第二个 Type-C 侧是正确的吗? CC1 上的哪个为 0V、CC2 上的哪个为 5V?  

    [引述 userid=“525145" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533526/tusb321ai-dir-control-not-working-properly-usb3-not-working-properly/5897329 #5897329“]

    对于 TUSB321 上的 DIR 引脚、我看不到该引脚上有任何上拉电阻、这是我们通常建议的配置:

    [/报价]

    R46 组装在我们的电路板上;但是、它是否真正需要?  SEL 引脚上的 MUX HAS 内部上拉

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    当我们使用 type-c 到 type-c 连接时、电路板不会收到 VBUS 电源。  [/报价]

    如果 TUSB321 没有检测到 VBUS、那么它就不会认为存在连接、因为 VBUS 用于检测上游连接、并由 VBUS_DET 引脚进行监测。 如果没有 VBUS、TUSB321 可能无法看到连接:

    那么第二个 Type-C 端是正确的吗? CC1 上的哪个为 0V、CC2 上的哪个为 5V?  [/报价]

    是的、CC 线路的此设置更符合我们通常预期。

    R46 已组装在我们的电路板上;但是、它是否真的需要?  SEL 引脚上的 MUX Hasan 内部上拉
    [/quote]

    DIR 引脚是开漏引脚、因此它需要上拉电阻、在 DIR 引脚变为低电平时也允许信号变为低电平。 如果多路复用器中上拉电阻的值不影响 DIR 引脚的性能、则它应该没问题。  

    [引用 userid=“577887" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533526/tusb321ai-dir-control-not-working-properly-usb3-not-working-properly/5897357 #5897357“]我认为我们的 UFP_CC_HIGH 是因为它处于此范围内;但是、我今天只能使用万用表进行测量、它介于 1-1.8V 之间(在工作的 USB3 侧)。 我将在星期一上使用示波器对其进行测量。[/quote]

    是、请在 CC 连接正常工作时仔细检查此项。

    谢谢、

    Ryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    由于不活动、我会将此主题标记为已解决。 如果您有任何问题或需要更多帮助、请随时在此处回复。

    谢谢、

    Ryan