This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:DP83TG720SWRHARQ1 PHY 地址配置

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547827/dp83tg720s-q1-dp83tg720swrharq1-phy-address-configuration

器件型号:DP83TG720S-Q1


工具/软件:

我无法解读数据表(抱歉!)。 当前设计通过在 Strap_1 引脚上安装一个 13K 上拉电阻器、将 PHY 配置为地址 08。 但是、我想将其移至 1 到 7 之间的地址、例如 5。 如果需要、我是否需要使用不同的电阻值、如果需要、请指定它、或者我是否需要在引脚 RX_CTRL 上使用额外的上拉电阻? 在评估板上、两个引脚都具有 13K 上拉电阻、导致地址 01100 超出范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurence:

    1-7 范围内的可用选项为 4 和 5。 请参阅下表。

    要实现 PHY 地址 4、请从 STRAP_1 中移除 13k Ω 并在 RX_CTRL 上填充 13k Ω 上拉电阻。

    要实现 PHY 地址 5、请从 STRAP_1 中移除 13k Ω 并在 RX_CTRL 上填充 4.5k Ω 上拉电阻。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢——我现在理解了:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    谢谢、

    David