This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:出厂产品中安装了哪个连接器 (MateNet 或 Rosenberger)?

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545928/dp83tg720evm-mc-which-connector-matenet-or-rosenberger-is-***-in-the-shipped-product

器件型号:DP83TG720EVM-MC


工具/软件:

大家好!  

用户指南中的 BOM 似乎建议安装 Matenet 零件、但使用的图像和其他零件中的描述似乎建议安装 Rosenberger。 是否有人携带该套件并查看安装了哪个/ i?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以选择使用 Roseberger 连接器、但未组装该连接器。  该电路板附带已组装的 MateNet 连接器、默认情况下可使用。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应Slight smile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 关闭此 TT。  如果需要其他任何信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清其他有相同问题的人、该电路板随附 Rosenberger 连接器... 不是 MateNet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    该电路板应按照产品页面 (https://www.ti.com/tool/DP83TG720EVM-MC) 所示发货、并组装了 MateNet 连接器 (J5)(我最近在内部收到了几个电路板)。  

    我将通过电子邮件向您发送请求、以确定您的问题可能发生了什么。

    此致、

    Undrea.