This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:TXS0102QDCURQ1 和 TCA39306DCURQ1 之间的差异

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1, TCA9617B, TCA39306, TXS0102, TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544998/tca39306-difference-between-txs0102qdcurq1-and-tca39306dcurq1

器件型号:TCA39306
主题中讨论的其他器件: TXS0102TXS0101-Q1、TXS0102-Q1、 TCA9517A、TCA9617B TCA9517

工具/软件:

能否请您说明以下两款用作 I2C 电平转换器的器件之间的差异?
・TXS0102QDCURQ1
・μ A TCA39306DCURQ1
此外、当用作在采用备用电源供电的 RTC 与采用微控制器电源供电的器件之间的闩锁对策时、哪种电平转换器更合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    ]您能否说明以下两款用作 I2C 电平转换器的器件之间的差异?
    ・TXS0102QDCURQ1
    ・TCA39306DCURQ1

    当然。 它们是类似的电平转换器、因为它们都是无源器件、不缓冲 I2C/I3C 信号。 它们的区别在于 TX 在器件两侧都有内部 10k PU 电阻器、并且在输入和输出端都有上升时间加速器、可实现更快的上升沿。  

    TCA39306 是纯无源器件、器件两侧都需要外部上拉电阻器才能正常工作。 请参阅下面方框图中的内部结构:  

    TCA39306:  

    TCA39306 中未显示、存在 passFET 将 SDA1 连接到 SDA2、将 SCL1 连接到 SCL2。  

    TXS0102:  

    此外、当用作在备用电源上运行的 RTC 与在微控制器电源上运行的器件之间的闩锁对策时、哪种电平转换器更合适?

    我是否可以对此情景有更详细的说明? “闩锁对策“是什么意思?  

    电平转换器上电的时间是否与 MCU 不同? 我认为我不理解整个应用程序的上下文。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、 Tyler。

    抱歉、让我更改我的问题。
    根据数据表、当 OE 引脚为低电平并且 VCCA 或 VCCB 电源关闭时、所有输出都变为高阻抗。
    在这种情况下、当 OE 引脚为高电平并且 VCCA 或 VCCB 电源关闭时、输入/输出引脚会发生什么情况?
    此致、
    Keita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:  

    在您描述的 OE = HIGH、VCCA 或 VCCB = OFF 时、您将得到一个分压器。  

    请告诉我这是否合理。  

    如果 VCCA = ON 且 VCCB = OFF、情况正好相反。 然后、在 OE=HIGH 时、电流将从 VCCA 流向由电源供电的 VCCB。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的答复。

    TXS0102 呢? VCC 隔离功能是否正常工作?

    我有关于 TXS0102-Q1(包括 TXS00101-Q1)的问题。
    A 侧使用开漏配置进行连接。
    由于输入/输出端口在电源关闭时进入高阻抗状态、
    我正在考虑在 B 侧添加一个 1kΩ 下拉电阻

    在这种情况下、我担心在正常运行期间(当两侧都通电时)B 侧的高电平电压可能会下降。
    应如何计算 B 侧的最小输出高电压 (VOH、(min))?
    使用 VCCB× 0.67 进行计算是否正确?



    此致、
    Keita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    为了实现 VCC 隔离/分离、需要考虑使用 I2C 缓冲器、如 TCA9517/TCA9517A/TCA9617B(推荐)。  

    TCA9617B 具有 VCCA 和 VCCB 的双电源。 在两个电源均上电之前、器件内部缓冲器驱动器被禁用。  

    您需要对什么电压进行电平转换?  

    此致、

    Tyler