This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:数据表中的数据速率冲突

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548492/sn65dp141-datarate-conflict-in-datasheet

器件型号:SN65DP141


工具/软件:

德州仪器 (TI) 团队大家好、  

我想您使用“SN65DP141RLJT"显示“显示端口转接驱动器。 当我浏览过该器件的数据表时、很少有陈述相互冲突、或者可能是我理解错误。 请确认以下冲突。

这里提到的总数据速率高达“12Gbps",“,也、也提到“包括 HBR3 的比特率“、因此根据标准、HBR3 支持 32.4Gbps 数据速率(对于所有 4 个数据通道)。 这可能令人困惑、 SN65DP141RLJT 可以支持的总数据速率是多少?

让我确认一下、12 Gbps 数据速率适用于所有 4 通道数据速率还是每通道数据速率数据速率数据速率数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    每个通道的数据速率为 12Gbps、因此支持的总数据速率为 48Gbps。

    谢谢

    David