This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044AVDDFRQ1 — 共模扼流圈器件建议和放大器;EMI/EMC 测试结果。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548294/tcan1044a-q1-tcan1044avddfrq1---common-mode-choke-part-suggestion-emi-emc-test-result

器件型号:TCAN1044A-Q1


工具/软件:

您好、

请为 TCAN1044AVDDFRQ1 建议使用合适的共模扼流圈、用于根据 CISPR 25 标准验证器件的 EMI/EMC 测试。

谢谢、

Mohamed Mukthar M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我建议 使用 B82789C0104 作为我们可用测试报告中使用的 CMC。

    请参阅 CAN 收发器 EMC 和其他合规性报告 (注意:这仅为内部资源。如需文档方面的协助、请联系 TI 客户服务、TI FAE 或 TI 销售代表)以获取更多信息、谢谢。

    此致、

    Michael。