This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:WIN11 驱动程序支持

Guru**** 3023570 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547101/tusb7340-win11-driver-support

器件型号:TUSB7340
主题中讨论的其他器件:TUSB7320、

工具/软件:

尊敬的团队:

客户需要 PCIe 转 USB 解决方案、我们的 TUSB7320 / 7340 应该能够支持该解决方案。

但他们需要 Windows 11 驱动程序支持、我们是否计划提供此驱动程序?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

      Windows 11 系统应该有所有 USB3 主机的 XHCI 驱动程序,它也应该适用于 TUSB7340/7320。

      TI 不提供适用于 Windows 11 的驱动程序。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请问、 TI.com 页面上的 xHCI 驱动程序与驱动程序有何区别?

    两者都可以实现客户的需求?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xHCI 是从 PCIe 到 USB3 的所有 USB 主机桥接器件的驱动程序、 应适用于 USB3 器件、包括 TUSB7340。

    TI.com 上的 TI 驱动程序仅适用于 TUSB7340。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。