This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:预加重功能

Guru**** 3023410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547881/sn75dphy440ss-pre-emphasis-function

器件型号:SN75DPHY440SS


工具/软件:

您好、

我对 SN75DPHY440SS 的预加重功能有疑问。

这是我们的配置。

我们将 DSI 的输入信号和 DSI 的输出信号作为差分信号进行测量。
我们将“PRE_CFG1"设置“设置为 2.5dB、将“VSADJ_CFG0"设置“设置为“VIM"。“。
从数据表说明中、我想我可以看到 VOD = 200mV 信号。 但是、正如我在上面所示、输出信号变为 VOD = 300mV(大约 2dB)。
当我们将 “PRE_CFG1 “更改为 0dB 时、输出信号电平与输入信号电平相同(平均 VOD = 200mV)。
我有以下问题。

Q1.i 认为、当我将“VSADJ_CFG0"设置“设置为“VIM"时“时、内部预加重作为自适应加重的工作(根据输入电平调整至 VOD = 200mV 或 220mV。)
然而、当我检查波形时、似乎这个函数(预加重)工作的是固定加重(增加某个电平(在本例中为 2.5dB),以便输出独立于输入电平。)
哪种理解是正确的?
问题 2: 如果稍后理解正确、我了解数据表中以下句子的含义。
——
仅当 HS 预加重位(转换位)由通道衰减时、才能使用此功能。 在通道损耗很小(转换位未衰减)的系统中启用预加重可能会对系统性能产生负面影响。  
——
但是、在本例中、我无法理解“VSADJ_CFG0"的“的 VIL 和 VIM 设置的差异。
如果以后对上一个问题的深入研究是正确的、请解释一下 “VSANDJ_CFG0"的“的 VIL 和 VIH 的区别吗?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    预加重   功能可独立于输入电平信号向输出端添加一个固定的 2.5dB 预加重。  

    请参阅表 6-3、如下所示。 VSADJ_CFG0 和 PRE_CFG1 设置高速电压摆幅 (HS TX VOD)、HS TX 预加重功能和 LP 上升/下降时间。  

    因此、如果 HS TX VOD 设置为 VIL 或低电平、并且 PRE_CFG1 设置为 VIL 或悬空、则 HS TX VOD = 200mV 且预加重= 0dB。 如果 HS TX VOD 设置为 VIL 或低电平、并且 PRE_CFG1 设置为 VIH 或高电平、则 HS TX VOD = 220mV 且预加重= 2.5dB。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    >预加重 将一个 固定的 2.5dB 预加重添加到输出端 、与输入电平信号无关。  
    以上句子中的“output"是否“是否表示“HS TX VOD(HS TX 输出)“值?
    如果是这样、在 HS TX VOD 为 2.5dB 的情况下、实际值将约为 356mV (200mV * 1.78 (2.5dB))。
    首先、我认为这个预加重是为了使输入信号增强衰减信号、从而满足内部输入 Vil、VIH 要求。 我的理解不正确吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EQ 用于提升输入信号上的衰减信号。 TX 或 DPHY440 输出端使用预加重。

    谢谢

    David