This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:无法通过 SPI 总线通过 SDI_IO VOD 设置来调整 SDI_IO 输出振幅

Guru**** 2589620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547895/lmh1297-unable-to-adjust-sdi_io-output-amplitude-by-sdi_io-vod-settings-via-spi-bus

部件号:LMH1297


工具/软件:

我无法通过 SPI 总线通过 SDI_IO VOD 设置来调整 SDI_IO 输出振幅。  

我已 通过 SPI 总线发送以下命令:

RAW FF 05 07 //选择 ConfigIO 寄存器页面

RAW 61 80 //覆盖 SDI_IO 的 SDI_VOD 引脚设置(在 CD 模式下)。 仅使用由寄存器 0x1A[6:0]设置的基线 VOD 振幅

RAW 61 00 7F //将基线 SDI_IO 输出 VOD 设置为 000 0000'b 原始 61 0F 7F //将基线 SDI_IO 输出 VOD 设置为 000 1111'b

我已经将器件配置为 CD 模式、并在接收器上接收到眼图、但振幅在 12G 数据速率下固定为 800mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gwyn:  

    我们已经使用 SPI 验证了此脚本是否正常工作。  
    在更改 VOD 之前、您是否已释放 CDR 复位?

    此致、
    j