This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:了解 XI 引脚的用途

Guru**** 3023410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548063/dp83869hm-understanding-the-purpose-of-the-xi-pin

器件型号:DP83869HM


工具/软件:

大家好、ePHY 团队:

  1. 您能否提供有关 XI 输入时钟用途的更多详细信息?
  2. 数据表中使用了术语“本地基准时钟“。 这是指 XI 输入时钟吗? 如果是、那么它与我在下面突出显示的文本冲突。 文本表明本地参考时钟为 无法恢复
    收集的数据。
  3. 我的困惑是:
    1. 如果我们为 RX_CLK 从网络恢复时钟、并为 GTX_CLK 从 MAC 接收时钟、那么为什么需要 XI 时钟?
    2. 除了启动或复位外、我没有看到其他使用 XI 的时序图、我想它用于 MDC? 另外、图 6-2 中的“信号输出“是什么意思?

谢谢您、

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer

    请参阅我的回复:

    您能否提供有关 XI 输入时钟用途的更多详细信息?

    PHY 在所有模式下都需要 XI 上的 25MHz 输入时钟。 这应来自晶体或外部振荡器。 该时钟嵌入到发送的网络数据包数据中。 因此、您仍然需要通过 XI 为在 MDI 总线上发送的数据提供时钟基准。

    数据表中使用了术语“本地基准时钟“。 这是指 XI 输入时钟吗? 如果是、那么它与我在下面突出显示的文本冲突。 文本表明本地参考时钟为  无法恢复  收集的数据。

    这个词可以扩展,使它更清晰,如下所示。

    本地参考时钟 (XI CLK) 嵌入到发送网络数据包流量中、并从链路伙伴的接收器节点处的网络数据包流量中恢复。

    谢谢

    David