This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:使用 LVDS 驱动器驱动 SUB LVDS 接收器

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547442/ds90lv011a-driving-sub-lvds-receiver-with-lvds-driver

器件型号:DS90LV011A


工具/软件:

我遵循本主题的指导:

 【常见问题解答】DS90LV011A:LVDS 驱动器至 Sub-LVDS (S-LVDS) 接收器 

我的问题:可以让电阻器网络靠近驱动器、还是必须靠近接收器? 我认为、如果我使用此电路、它需要靠近接收器以避免信号反射:

不过、我的接收器的空间比驱动器受到的限制要多得多。 我想知道是否可以使用此电路、将 R1/R4、R2/R5 和 R3/R6 放置在驱动器附近、并在接收器处仅放置 R9:

这听起来不错吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    理想情况下、您应将降压电阻网络放置在接收器的几英寸范围内、因为线路上的任何阻抗不匹配都会导致信号反射。  然而,我理解,如果事情是空间受限,你必须把它放在更远的地方。 如果是这种情况、您可能需要运行一些 试错仿真、以便了解传输线路的新总体特性阻抗处于您的工作频率下、并根据新阻抗正确端接。  我建议尝试几个不同的放置选项、以确定如果您不能将其放置在靠近接收器的位置会是什么最佳位置。 如果将网络放置在驱动器旁边、则应尝试匹配驱动器输出阻抗 、然后进行相应的端接。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见、Matt! 该接口将以 480Mbps 的速率运行。 我将把 降压网络尽可能靠近接收器,因为我可以管理(这可能是大约 5 英寸远)。 希望这就足够了。 我还将设置放置位置以允许在发送器上尝试、但更靠近接收器将是我的默认设置。 会报告几个月内制作电路板时的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jonathan。 如果您有任何其他问题或疑虑、请随时联系我们。