This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:您可以帮助提供寄存器配置表吗?

Guru**** 2562730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546751/sn65dsi84-could-you-pls-help-offer-a-register-configuration-table

器件型号:SN65DSI84


工具/软件:

亲爱的

  我的客户将 SN65DSI84 用于 单链路 LVDS、4 通道至驱动器 LCD (1024x600)、附件是 LCD 数据表。您可以帮助提供 此情况的寄存器配置表吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../SNI700_2D00_006_5F00_Spec_5F00_V0.3_5F00_241114.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您能否使用 DSI 调谐器工具根据需要生成规格: SN65DSI83:所需的 DSI 调谐器工具
    请使用上面的链接进行下载。  

    以下是分步指南: 【常见问题解答】SN65DSI84:如何为单通道 DSI 转双通道 LVDS 配置 SN65DSI84 和 SN65DSI85 


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram、

      客户已使用此工具生成寄存器配置、但无法锁定 PLL。 无法在测试模式下锁定。 您可以帮助查看此 寄存器配置吗? 谢谢。

     {0x09、0x00}、

     {0x0A、0x03}、

     {0x0B、0x10}、

     {0x0D、0x00}、

     {0x10、0x26}、

     {0x11、0x00}、

     {0x12、0x1E}、

     {0x13、0x00}、

     {0x18、0x78}、

     {0x19、0x00}、

     {0x1A、0x03}、

     {0x1B、0x00}、

     {0x20、0x00}、

     {0x21、0x04}、

     {0x22、0x00}、

     {0x23、0x00}、

     {0x24、0x00}、//pattern

     {0x25、0x00}、//pattern

     {0x24、0x58}、//pattern

     {0x25、0x02}、//pattern

     {0x26、0x00}、

     {0x27、0x00}、

     {0x28、0x21}、

     {0x29、0x00}、

     {0x2A、0x00}、

     {0x2B、0x00}、

     {0x2C、0x40}、

     {0x2D、0x00}、

     {0x2E、0x00}、

     {0x2F、0x00}、

     {0x30、0x0a}、

     {0x31、0x00}、

     {0x32、0x00}、

     {0x33、0x00}、

     {0x34、0xa0}、

     {0x35、0x00}、

     {0x36、0x00}、//pattern

     {0x36、0x17}、//pattern

     {0x37、0x00}、

     {0x38、0x00}、//pattern

     {0x38、0xa0}、//pattern

     {0x39、0x00}、

     {0x3A、0x00}、//pattern

     {0x3A、0x0c}、//pattern

     {0x3B、0x00}、  

     {0xE0、0x01}、

     {0xE1、0xff}、

      

     //启用测试图形模式:色

     {0x3C、0x10}、   //设置测试图形类型: 0x0A =色条

    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jon、感谢您分享此内容。 我将使用该工具进行检查、明天返回给您。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您可以使用 DSI 调谐器工具输入在您共享时符合显示器规格的分辨率、以及由哪个 SoC 或 DSI 源生成的分辨率。 以下是我使用的设置:

    以下是它生成的测试模式 CSR 寄存器列表:

    e2e.ti.com/.../test_5F00_pattern_5F00_0801.txt

    而对于 DSI 视频输入、这是 CSR 列表:

    e2e.ti.com/.../DSI_5F00_input_5F00_0801.txt

    请尝试使用测试图形、或生成类似的寄存器列表以根据首选时序进行配置。

    此致、
    Ikram