This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:AM68A + TDES960 + TS3DV642A0RUAR:高分辨率多摄像头接口设计评审

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM68A, TDES960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547570/tdes960-am68a-tdes960-ts3dv642a0ruar-high-resolution-multi-camera-interface-design-review

部件号:TDES960
Thread 中讨论的其他器件:AM68A

工具/软件:

e2e.ti.com/.../6735.Arducam.pdf

正文:

您好 TI 社区、

我正在开发基于 AM68A (AM6852ATGGHAALZR) 参考设计的定制电路板。 我的目标是接口 三个摄像头 消息流 Arducam 的 V3Link D 沟道适配器 和 TI 的 TDES960 子系统。

我尝试了以下配置:

  • 互联 三个摄像头 最终目的 Arducam V3Link 适配器 视图。

  • 模块 TS3DV642A0RUAR TDES960 和 AM68A SoC 之间切换 CSI 通道。

  • 但是、在这个设置中、我是 无法在高分辨率模式下可靠地传输所有三个摄像机

然后、我测试了修改后的配置:

  • 互联 两个摄像头 最终目的 一个 Arducam 适配器 第三个摄像头连接到单独的 Arducam 适配器 (使用第二个 TDES960)。

  • 此设置 在高分辨率模式下正常工作

我随附了显示两者之间连接的原理图 TDES960、TS3DV642A0RUAR AM68A CSI2_RX 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohith、

    您是否能够提供所用摄像机的规格?

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 IMX219 摄像头、其格式设置为 SRGGB10_1x10、分辨率为 3280x2464(字段:无)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohith、

    但是、在此设置中、我是 无法在高分辨率模式下可靠地传输所有三个摄像机 [/报价]

    您是否能够详细说明“可靠“的含义? 图像是否间歇性闪烁、图像是否始终模糊或有什么不同?

    此致、

    Carter